This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:是否有更好的设计或 TI 产品可用于降低背景噪声?

Guru**** 2468710 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795128/tlv320aic3254-is-there-a-better-design-or-ti-product-for-background-noise-reduction

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: PUREPATHSTUDIO

您好!

我们当前产品的背景:

 一段时间以来、我们一直在设计中使用双 TLV320AIC3254。  3254中的一个(我们称之为编解码器 A)是用于传递来自输入和输出处理器 AtoD 编解码器源的模拟音频的主编解码器。 这包括我们用于语音通信的扬声器、麦克风和电话听筒切换、以及将具有自定义录制和音调的音频.wav 文件传递给扬声器。  我们使用 PurePath Studio 构建加载到编解码器 A 中的 AEC 编解码器、我们对 AEC 的性能和编解码器 A 上的信号切换感到满意。 然后、我们有第二个3254 (我们称为编解码器 B)通过提供数字输出。 I2C 至编解码器 A 。编解码器 B 连接了两个用于人机语音的麦克风。 我们 使用 PurePath Studio 构建 ANC 编解码器作为双麦克风降噪、以消除较大的半卡车背景噪声。  它可以正常工作、但我们从未对背景噪声降低性能感到过满意。  有柴油发动机噪音(对话过程中持续怠速)、空气制动器释放和拖车挂接装置发出咔嗒声(这些是瞬时噪音)。  

背景噪音的主要问题是它被传递给与驾驶员通信的办事员。 这种噪音对办事员来说很不满意。  

我们目前正在构想新的产品跟踪、主要是希望更好地降低背景噪音。 我们还考虑了语音识别、可用于将语音转换为可在秘书显示屏上显示的文本。

我见过其他可用的 TI DSP 音频器件、可能是更适合我们的器件?  是否有比3254更好的器件、具有更多编程空间、支持更好的算法以降低背景噪声(多麦克风或波束形成、其他方法)?  PurePath Studio (或新程序)是否有改进、可帮助降低背景噪声?   

感谢你的帮助。

Brian Weir

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    AIC3254是 TI 具有集成式 mini-DSP 处理器的功率更高的音频编解码器之一。 AIC3262是处理能力的下一个进步、可用于执行比 AIC3254略先进的 AEC-ANC 算法。 如您所见、这两款器件都没有 MIPS 或存储器来支持更先进的 AEC-ANC/Beamforming 算法、这是您在具有专用音频处理器的更先进系统中找到的。 请注意、除了 PurePathStudio 软件中包含的功能外、TI 不会主动支持这些算法的开发、该软件具有用于这些 mini-DSP 产品的最新处理块。 对于 TI 的专用处理器、请考虑使用低功耗且通常用于音频应用的 C55xx 器件。