This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIDEGIG-GUITAREVM:与 TPA3220EVM-MICRO 一起使用时

Guru**** 2469170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220EVM-MICRO, SIDEGIG-GUITAREVM, TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793065/sidegig-guitarevm-when-used-with-tpa3220evm-micro

器件型号:SIDEGIG-GUITAREVM
主题中讨论的其他部件:TPA3220EVM-MICROTPA3220

您好!

   我不明白 R16在该电路中的作用。 它会产生极高的最小增益。 是否可以移除该电阻器并将其替换为跳线?

   此外、请注意、当此电路板与 TPA3220EVM-MICRO 配合使用时、TPA3220EVM-MICRO 将不会提供运行所需的12V 电源。 文献将使您相信所有带有 AIB 连接器的模块都将提供此电源。 遗憾的是、SIDEGIG-GUITAREVM 上没有位置可以接受除 AIB 连接器之外的外部源。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一些注释说明了如何使用 R16:

    VDD–该电源用于器件的非 PVDD 电源、用于前端和等模块
    控制电路。 TPA3220内部5V LDO 也由该引脚供电。 VDD 可由5供电
    如果在关闭内部稳压器的情况下使用 TPA3220、则直接 V。 在这种情况下、连接 GVDD 和 AVDD
    通过 R18直接连接到 VDD 并移除 R16。 当使用内部稳压器时、VDD 必须为
    介于7V 和 PVDD 至 R16之间。 GVDD 和 AVDD 仅可耐受5V 电压、因此 R18必须耐受
    已删除。

    Robert 将为您提供更详细的解释和跟进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       感谢您的回复、但您理解不正确。 我指的是 SIDEGIG-GUITAREVM 上的 R16。 不在 TPA3220EVM-MICRO 上。 它与 U2A 的增益有关。

       TPA3220的电源没有问题。 我只是确保人们知道 TPA3220EVM-MICRO 不会向 AIB 连接器提供12V 电压。 如果他们想要在该板上使用扩展模块、这需要12V 电源、则需要在外部提供。 模块上没有12V 电源。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    设计此值的工程师设置了最适合测试吉他的增益。 您的吉他输出的 Vrms 可能高于他使用的 Vrms?

    啊、是的、Sidegig-GuitarEVM 是在 TPA3220EVM-Micro 出之前出现的。 我们需要返回并编辑文档。


    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    谢谢、但我不认为吉他的输出是问题、因为我已经尝试了几个吉他。 我想知道您是否预见到移除 R16和安装跳线时会出现任何问题。 我知道最大允许增益将减小、但没关系。 我已经可以驱动 TPA3220进入削波。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    您在 TPA3220上使用了什么增益设置? 根据中的增益设置、可更改允许的最大输入 Vrms。

    您能否告诉我、当您开始看到 TPA3220削波时、吉他 EVM 的输出是什么?

    谢谢、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    TPA3220的增益设置最低、为18dB。 我尚未测量 GUITAREVM 的输出、但我怀疑它可能会超过1.5v。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    奇怪的是、我使用实验室中的吉他运行该测试、得到的电压是 Vrms 的一半。 请确认吗?

    您处于驾驶模式还是清洁模式?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    在清洁模式下。 您是否说在测试中、放大器的电压削波为一半? 直到今天晚上、我才能够测试输出。 您能否确认最小音量的输出异常高? 我仍想听取你关于撤销 R16的意见。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我说、当我用吉他以最大音量运行 Sidgig 时、我只得到了大约750mVrms 的侧桥输出。 这就是为什么我很困惑您在最小音量、甚至最大音量时看到这种行为的原因。

    您可以移除 R16并将其替换为不同阻值的电阻器(或仅分流器)、以获得器件所需的体积范围。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    很明显、我没有在最小音量下削波。 在清洁模式下、放大器以大约3/4的音量削波。 我今晚将测试输出。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    此外、您要将什么 Vrms 输入信号输入到器件中? 完成此测试后、请告诉我。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

       很抱歉耽误你的时间。 借助 GitarEVM 的0.72V 1kHz 输入、我在最小音量下具有0.69V 输出、在最大音量下具有3.2V 输出。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    完全没问题! 现在我要对拖延表示歉意。

    我假设这些电压以 Vrms 为单位。 正如您所问的、我建议通过更改电阻器来降低输出最大音量电压。 可能需要进行一些实验才能获得正确的值、但您似乎对该做什么有很好的想法!

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

       我省去了 R16并安装了一个分流器。 现在、我可以通过音量旋钮获得可接受的控制、并且仍然有足够的余量。 我必须创建一个单独的电源板来为模块供电、将其提供给电路板并不容易、但它可以正常工作。 感谢你的帮助。 我将把这个线程标记为 Resolved。

    Tom