This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4898:关断模式下的输出状态

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795434/lm4898-output-state-in-shutdown-mode

器件型号:LM4898

您好!

当 LM4898进入关断模式时、我是否可以假设输出级已关断且输出进入高阻抗状态? 具体而言、我希望确保在启用关断功能时、不会有从输入到输出的信号直通。

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris、

    您的假设是正确的、当器件进入关断模式时、输出处于高阻抗模式、扬声器输出 Vo1和 Vo2上没有输出信号。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.