This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:多个带复位功能的3255#39;s 连接至全部3

Guru**** 2468710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795179/tpa3255-multiple-3255-s-with-reset-connected-to-all-3

器件型号:TPA3255

尊敬的论坛

因为最后从快速沙中挖掘自己和项目、并看到3255 "工作"(到目前为止)。 我现在看的是

将其组合到一个项目中、该项目将使用3 x 3255s 进行放大 (左、右和折返)、以用于公共表演。

我能否 将所有重置线路连接在一起,然后再连接到主“重置主管”?  我认为他们是有线或有线 的、是活跃的 Lo、那么任何人都是如此

触发整个系统的复位。

这看起来有点奇怪,还是?  我应该如何处理这个问题?  我应该使用3个独立的复位监控器吗?

谢谢

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    Robert 将很快跟进有关多个 TPA3255绑定的复位引脚控制问题的此问题。

    RDGS、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    实际上、如果您只打算同时打开或关闭所有器件、那么将所有复位引脚连接到一个主复位监控器是一个好主意。 我不确定您是如何在系统中实现有线 OR 的。 您能不能再详细介绍一下?

    为了进行调试、您可以通过选择关闭其他器件来一次调试一个器件、这可能会有所帮助。

    此致、
    Robert Clifton