This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:有关 ZEROA 的基本问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795227/pcm1754-q1-basic-question-about-zeroa

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1754

大家好、

很抱歉、对于基本问题、您能否显示 ZEROA 输出的用途和用法?

此致、

Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    感谢您与我们联系。

    如果 PCM1754-Q1在1024个 LRCK 周期内的左通道和右通道均接收到0、则 ZEROA 输出引脚设置为高电平。

    该输出可连接到 MCU、用于指示 PCM1754正在播放或正在接收任何音频。 人们通常使用此信息来静音/禁用任何其他电路、例如扬声器、因此在没有音频信号时不会播放任何模拟噪声。  

    此致、
    Brandon Fisher