This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6141A2:TPA6141支持40KHz?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TAS5756M, TAS5754M, TAS5805M, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794177/tpa6141a2-tpa6141-support-40khz

器件型号:TPA6141A2
主题中讨论的其他器件:TAS5760MTAS5756MTAS5754MTAS5805MTAS2562

尊敬的先生:

客户将 TPA6141用于高分辨率耳机应用、TPA6141是否支持40KHz?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ian、

    遗憾的是、TPA6141仅在可闻频带内工作、不支持40KHz。 对于高分辨率应用、我可能会推荐一些性能优异的器件。 请查看以下器件:

    TAS5760M
    TAS5756M
    TAS5754M
    TAS5805M
    TAS2562

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    我们需要耳机、而不是扬声器。 TPA6140如何? 数据表未显示包含 LPF。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ian、

    我在第一次回答时犯了一个错误。

    我可以获得 TPA6141并在 AP 的帮助下对其进行测试。 此器件可用于高分辨率应用。 它支持高达40KHz 的频率、没有任何问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    太棒了!! 感谢你的帮助。

    谢谢、Ina。