This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:热保护状态寄存器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794979/tas2505-q1-thermal-protection-status-register

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

您好、先生、

 在 TAS2505应用参考指南的第21页上、有如下描述。

'过热状态标志作为只读位提供在第0页、寄存器45的 D7位上。'

但我检查第0页、寄存器45、位 D7、它是一个保留寄存器。

我是否可以向您学习该寄存器是保留的、还是表示过热保护?

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Patrick、

    OTP 功能的工作原理如数据表中所述。 当出现温度问题时、过热状态标志被启用。

    应用参考指南中的寄存器映射中存在错误、我们将尽快修改第0页/寄存器45 /位 D7。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    非常感谢你的帮助。
    Patrick