This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TAS6424-Q1 EMC 和布局指南

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/795062/tas6424-q1-tas6424-q1-emc-and-layout-guide

器件型号:TAS6424-Q1

降级器、

我的客户正在汽车应用中使用 TAS6424-Q1进行设计、但无法通过 EMC 测试、需要 TAS6424-Q1 EMC 测试报告和布局指南、无法支持相关文档。

下面是我在查询之前在 E2E 中搜索的内容、我又遇到了。

我们正在努力在我们的汽车客户中推广汽车 D 类解决 方案、从而将信息娱乐系统推向市场、包括新器件 TAS6424-Q1。

众所周知,EMC 在汽车应用中面临着挑战,因此,有一些报告或 测试数据来说服客户从 AB 类转向 D 类非常重要。不过,BOM 价格是另一个要进一步讨论的主题和障碍。

对于已发布的 Q100器件、如 TAS5414-Q1和 TAS5404-Q1、我们是否已经有任何基于 TI EVM 的 EMC 测试报告?您是否可以帮助与我分享?

TAS6424-Q1呢

此外,我们还了解到一些汽车客户的一些成功案例,您能不能与我分享测试条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    EMC 与布局密切相关、一个很好的示例是遵循 TI EVM 设计、该设计符合 CISPR25 5类规范。

    请将原理图和布局发送至 dylan-yao@ti.com、以便我们为您的客户进行设计审查。 我将向您分享 EMC 报告以供参考。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在这里结束这个主题。