This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:无法使 TPA3255正常工作。 可能的测试电源问题?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794536/tpa3255-cannot-get-tpa3255-to-work-possible-test-power-supply-issue

器件型号:TPA3255

尊敬的论坛

我仍然像 Spartan 300在这方面争战、以使这款出色的芯片"为我"工作...   我发现了一些令人震惊的问题、这些问题直观地表明我可能会遇到测试电源接地问题。

1) 1)我已经检查了我的 PCB 一百万次。 (无短路、所有连接均已检查 DRC。   我确保了芯片的原理图是准确的)

2) 2)我注意到3255的一侧已经激活、运行正常。

3) 3)我检查了以下引脚"AVDD 和 DVDD" 、发现 AVDD 偶尔"在那里"而不是。  令人不安的是、当我将手指移到靠近复位线的位置(但不触摸)时、它将变为活动状态、并且是大约7.5V 的正确电压... 把我的手指移走.. 死了。  其他时候、它的上下像一个 Yoyo 开/关... 开... 等等  我无法看到 AVDD 会出现什么损耗、这仅仅是因为我的手指与复位线之间存在一定的电容性接近。  (是的、我已经多次更换芯片以消除可能性)

4) 4) 我唯一可以提出的问题是、为什么会发生这种非常不一致和不稳定的行为、这可能与我相当长的直流电源线有关。 我有2个电源。 对于低压线路、+/-12 (对于运算放大器、-12) ; 对于 PVDD、31v。

5) 5)我在 EVM 上看到您已通过一些电阻器将 FAULT 和削波连接到3.3V。 (47k)、但我从数据表中了解到、这些电压在内部连接到上拉电压。  这样连接到芯片外部的3.3V 是否有特殊原因?

我在整个电路板上都有非常好的接地平面、所以我不认为这是问题...但是、我的电源的引线长度终于让我感到担忧了。

有人能不能对这种不稳定的行为是否可能来自我的电源的长地线?  我的器件与从中国推出的假冒 TI 器件之间没有太大区别(效果不错)。 除了它使用的降压转换器接近53v 的输入位置。显然、与我的相比、接地和电源线非常紧密。

正在寻找一些答案…
Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有机会获得 TI TPA3255 EVM 电路板并与您的电路板进行测试比较?

    EVM 用户指南: www.ti.com/.../slou441.pdf
    快速启动指南: www.ti.com/.../slou458.pdf 、用于仔细检查您的设置。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    您使用什么来驱动复位引脚? 我们可能还需要查看电路板布局和原理图、以了解可能发生的情况。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    嗯...我已经取得了一些成功!   但代价是... (就沮丧而言)... 这些是这种“朝圣”的痛苦步骤。

    1)不稳定、不稳定...但在一个板上(与我使用的另一个板相同)... A 侧和 B 侧"工作了"...但 C&D 没有。
    2) 2)我总结说、我的长电源引线导致了这种情况、因此在+12输入点的电路板上打了220uF 去耦电容。

    3)结果?  惊人的差异... 有点... 所有电压以及复位和故障都变为正确的值、但此时我没有将输出滤波器连接到任何一侧、我只是想在 PWM 发生时"看到"。

    4) 4)安装过滤器.... 问题!  A&B 工作得很好,但 C&D 没有... 没有什么… 故障变为低电平。

    5) 5)此时我得出结论、虽然我看不到任何实际电路板故障... C&D 侧筛选器件或其布局必须存在一些问题、这会导致 C&D 无法正常工作、并导致出现故障。

    6) 6)然后、我在电路板上为滤波器构建了一个"老鼠窝"硬接线部件、然后将其连接起来。 成功!... 双方都工作正常。  (结论?  见上文第5点)

    重置... 要回答您的问题、在本例中、我根本不"驱动"它。 我只是假设内部上拉电阻器会使它做正确的事情、它看起来是这样做的。 我可以手动将其短接以创建硬复位、但似乎不需要。

    此时... 我很高兴我有一个起点来实施 我一直致力于的3 X 3255项目!  这将具有2个功率放大器@ 300W (双放大、高频扬声器(A/B)和低音扬声器(C&D)驱动)和一个折返放大器(用于舞台)。

    这是我写我的信去寻求帮助以来发生的。 因此,在某种意义上,我会说"局势得到解决",直到出现下一个障碍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    我很高兴听到您能够解决这个问题! 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Robert Clifton