This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PCM5141:无法安装 PurePath Studio (家用音频)软件?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793935/ccs-pcm5141-purepath-studio-home-audio-software-can-not-be-installed

器件型号:PCM5141

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

    是否无法安装 PurePath Studio (家庭音频)软件?  如何解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    安装程序看起来依赖于此 MDAC 模块。 根据 Microsoft 的规定、也可以手动安装更新。 尝试此链接:
    www.microsoft.com/.../details.aspx

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我 无法安装您提供链接的 MDAC 模块。 我的计算机系统是 WIN 7。 是否有任何其他方法安装 PPS (家庭音频)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    您可以尝试在兼容模式下安装 PPS 吗? 右键单击安装程序并转至“Properties (属性)”,在“Compatibility (兼容性)”选项卡下,您可以选择“Windows XP (Windows XP)”。

    这是我第一次看到此错误。 我在 Windows 7和 Windows 10上安装了 PPS、没有问题。 我相信您的 PC 可能缺少一些 Microsoft 更新、但我不确定是哪一个。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    我看到了您的另一篇文章、您是否已经修复了这个问题? 解决方案是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我不能解决这个问题。 客户将照片发送给我。  

     我 可以安装 PPS (可编程音频)版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    我在 Microsoft 的页面上发现了一些文章、其中提到这可能与未安装 MS .NET 框架有关。  我确认我的 PC 上安装了 Windows 7。