This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:VIO 关闭时的最大数字输入电压

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793844/tas2505-q1-the-max-digital-input-voltage-while-vio-is-off

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

数字输入的最大电压为数据表中的"IOVDD+0.3V"。

我想知道我的 IOVDD 是否变为0V、但我的 MCU 保持 I2S\SPI 或其他数字引脚3.3V 接通。 会发生什么情况? 是否存在任何损坏或电流泄漏? 我可以让我的软件成员检查序列、但您知道、有时会发生...

谢谢、

Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我们建议避免这种情况、因为它可能会在器件中产生问题。 正如您提到的、绝对最大数字输入电压被称为"IOVDD + 0.3V"。 如果 I2S 或 SPI 引脚生成的恒定电压高于此最大值、则可能会导致永久性损坏。

    如果数字输入高于或低于建议的范围、这种接触可能会导致立即或长期损坏。 请避免使用这些电压电平。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的建议。 要再次确认、当 IOVDD 为0V 时、可接受的范围是-0.3V 至+0.3V、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    正确、在 IOVDD = 0V 的条件下、可接受的范围为-0.3V 至+0.3V。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.