This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:与 Win10配合使用的好部件

Guru**** 2921700 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, PCM2901, PCM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794665/pcm2903c-good-part-for-use-with-win10

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件: PCM2901PCM2903

我正在设计一个最初使用 PCM2901器件的设计。  正在更新设计。  替换为 PCM2903C。  这是 Win10的一个好功能吗?  Win10中的驱动程序支持是否良好?  可接受的音频性能?  

是否建议使用替代器件?

kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    PCM2903C 绝对是 PCM2901的理想替代产品、PCM2901的发布时间早于 PCM2903。 这与 USB2.0完全兼容、并且绝对具有良好的音频性能[在所有其他方面与 PCM2901相当、在音频性能方面]。

    就驱动程序而言、PCM2903C 是一款 USB 音频编解码器、它使用主机操作系统中的本机 USB 音频类驱动程序。 由于 UAC 驱动程序应该是操作系统的一部分、因此无需额外的驱动程序即可在 Linux 或其他操作系统中运行。 据我所知、Windows 10使用 Windows 硬件实验室套件(Windows HLK)、用于在 Windows 10平台上测试硬件和驱动程序。 Windows 硬件认证套件继续在 Windows 7、Windows 8和 Windows 8.1 (及其服务器产品)平台上测试硬件、PCM290xC 应满足 WLK 1.5的所有要求。

    此致、

    Ravi