This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:AGL 和 AGC 之间的差异

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794847/tas5805m-difference-between-agl-and-agc

器件型号:TAS5805M

大家好、

我在这一领域是新手、并与客户一起做一些事。

我阅读了此帖子的答案: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/729183?TAS5805M-what-is-the-difference-between-AGL-DRC-AGC-

但我仍然对 AGC 和 AGL 之间的差异感到困惑。 AGC 处理输入、AGL 处理输出吗?

我对 AGC 的理解是、当输入信号幅度(或音量)变化过宽时、我们会控制增益以获得可接受的范围、因此 AGC 功能仅在 TPA 系列的模拟输入放大器上、而不是 TAS 系列的数字放大器上、 我是对的吗? 如果不是、请更正我。

如果是、对于数字放大器、如果源信号音量变化 过宽、会怎么样? 我们可以做些什么来做得更好?  

非常感谢!

乔治