This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:Windows 驱动程序支持

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34, PCM3168A, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794405/pcm3168a-windows-driver-support

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC34TLV320AIC3106

大家好、

对于 PCM3168A 和 TLV320AIC34、我们是否有任何支持窗口7和 Windows 10的驱动程序?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    遗憾的是、没有适用于这些器件的 Windows 驱动程序。 没有创建 Windows 驱动程序的计划。

    AIC34没有驱动程序、但 TLV320AIC3106具有 Linux 驱动程序(TLV320AIC3x Linux 驱动程序)、.h 文件将具有寄存器、并可在客户端重复使用、以帮助驱动程序开发。

    此致、
    -Steve Wilson