This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DA810 DSP PAF 框架

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793996/da810-dsp-paf-framework

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6747

您好!

我们已将 McASP 配置为带有4条串行 I2S 线路的 da810 (DA8x DSP)。 我们使用的是 TI Git 的 PAF 框架"git://git.ti.com/pa-framework/paf.git。

从 HDMI 向 McASP 馈送数据(使用串行4 I2S 线路)时,数据将被交换。 那么、我想知道导致此问题的原因是什么、如果我想调试实际数据、在其中可以检查 PAF 框架吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ketan、您好!  

     我没有找到任何有关 DA810或 McASP 的参考。  请提供其他信息、以帮助确定 TI 支持您的查询的最佳方式。   

    谢谢、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ketan、您好!  

    经过进一步调查,我发现此主题与 TMS320C6747相关,因此您可以在 C6747软件 中找到适用/类似的内容:https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/734469 。

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有人知道这种更好的 PAF 音频框架?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ketan
    让我在内部进行检查、但我想没有人支持 PAF 框架和相关问题。
    获得更多指导后、我将更新该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ketan、

     完整的 PAF 代码可通过开源获取、 TI E2E 不提供技术支持。  如果您有兴趣让第三方提供帮助、我们建议您联系 Path Partner:sales@pathpartnertech.com。

    谢谢

    Debbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢