This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4666:LM4666

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4666

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793180/lm4666-lm4666

器件型号:LM4666

你(们)好

我尝试使用 LM4666SD 来驱动两个扬声器、它们是 CUI Inc. CMS-15113-078S-67它由 SGTL5000XNAA3/R2驱动、但我没有得到输出、是否缺少内容?

e2e.ti.com/.../LM4666SD.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregg、

    原理图似乎是正确的。 扬声器负载似乎也尊重所有 LM4666条件。

    我的建议很少、您可以尝试一下、并告诉我您的意见、请告诉我吗?

    1.-我在原理图中看到器件配置为单端模式(仅使用 VIN_R-和 VIN_L-)。 如果 VIN_R-输入端有音频信号、您能否使用示波器进行检查? 如果是、您能否提供其电压电平和频率?

    2.-加电并启用器件时、您能否验证 VIN_R-和 VIN_L-输出电平? 如果没有连接扬声器、您可以尝试一下吗?

    3.-您能否使用示波器或万用表验证 VDD 电平? 电压是否稳定?

    如果您对此有任何看法、请告诉我。 这可以让我们更好地了解什么是根本原因。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VDD 为3.3V
    增益选择为3.3V
    关断电压为3.0V
    我正在检查信号电平
    我正在通过 Android 播放歌曲、因此不确定频率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregg、

    感谢您的反馈。

    有关您可以提供的输入和输出音频信号电平或示波器捕获的任何信息都将非常有用。 我在您的原理图中没有发现任何问题。 因此、这些信息可以帮助我们找出根本原因。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregg、

    请问您对此有什么反馈吗? 您是否能够按照我在第一次答复中的建议捕获输入和输出?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、将电容器更改为.39uF 在大容量下没有帮助、我的编解码器将停止工作。 事实证明、问题是 L2、我的 AGMDM 的放大器发出噪声、我移除了电感器并使用了0欧姆、我的问题就消失了。