This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICPUREPATH_STUDIO:安装问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794012/aicpurepath_studio-installation-issue

器件型号:AICPUREPATH_STUDIO

您好!

我刚刚下载了 PurePath Studio,但当我运行.exe 时,我收到以下错误:“1152: Error Extracting to the Temporary location”(1152:错误提取到临时位置)。 我尝试将其作为演示者运行,但仍然遇到相同的错误。 如何解决此问题?

文件为“setup_PurePath_Studio_Portable 音频 miniDSP_v5.95_build1_rev35815.exe”。

我尝试在不同的目录中运行.exe、没有更改。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    很抱歉、您在下载时遇到一些问题。 我们不时看到这种情况、不确定发生了什么。 该.exe 最终大于它应该的大小、并且无法安装。

    我已向您发送了一封包含替代下载链接的电子邮件。 这应该适合您。

    如果您仍然有问题、请告诉我。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这个新文件非常好用。