This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:如何使用限制数据模块?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794250/pcm5142-how-to-use-the-limit-data-module

器件型号:PCM5142

你(们)好

 客户希望在 PCM5142的 GDE 软件中使用“限制数据”模块,但我们不知道如何使用此模块。 我们如何连接输入?  是否有任何用户猜测?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    右键单击任何模块并选择"帮助"将显示有关如何使用该模块的一些信息。

    正如帮助菜单所描述的、这基本上是一个数字限制、并且将"削波"输出。

    例如、下面是我实现它的方式。 我在 C_TO_Data 块中使用0.8至的系数。

    因此、与左侧通道相比、右侧通道被限制为约80%的满量程。

    谢谢、

    Paul