This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:CAN#39;t CONNECT to PC2 -"发现的设备有意外的 FWID"

Guru**** 2522530 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862EVM, PCM1862, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793172/pcm1862-can-t-connect-to-ppc2---device-found-has-unexpected-fwid

器件型号:PCM1862
主题中讨论的其它部件: PCM1865

大家好、

我正在使用 PCM1862EVM 和 I2X 板、无法连接 PC2。 最初、我的问题是在首次启动程序时卡在"搜索目标"屏幕上。 我尝试卸载并重新安装程序、现在当程序首次启动时、我收到以下消息:找到的设备具有意外的 FWID [FWIDUSB-I2X]。 我选择"Connect as PCM186x (连接)"、它似乎连接为 PCM1865/4、而不是 PCM1862。 然后、当我转到"Registers"选项卡时、程序会冻结并显示"Reading Registers"消息。

根据我在尝试调试时发现的几个 e2e 线程、我删除了可能一直保留 I2C 总线的任何内容、但问题仍然存在。 我尝试在"Direct I2C Read/Write (直接 I2C 读/写)"选项卡下读取/写入 FWID、但"Read"按钮执行任何操作。

我还可以尝试/探索其他什么吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可以按照随附文档的步骤对 USB-I2X 板上的 EEPROM 进行重新编程。 这将解决该问题。

    e2e.ti.com/.../2161.How-to-Revive-a-USB-Audio-EVM.pdf

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在步骤6中遇到问题、Windows 告诉我、尽管导航到了正确的目录、但没有驱动程序文件。

    我使用的是 sloc305下载 zip 文件、是这样吗?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    在我最初的询问中,再回答另一个问题--
    可以在 PPC 中设置/配置的所有内容也可以通过主机 I2C 接口进行设置/配置、对吧?

    谢谢、
    Brian