This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070RHBEVM-K:PCM3070 USB 驱动程序

Guru**** 2531980 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793673/pcm3070rhbevm-k-pcm3070-usb-driver

器件型号:PCM3070RHBEVM-K
主题中讨论的其他部件:PCM3070

您好!

我们的客户使用 PCM3070并遇到 USB 设置问题(使用 Win7系统)作为附加文件。

有任何建议可以解决这个问题。

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    EVM 固件可能已损坏、请按照此常见问题解答博文中的步骤恢复 EVM。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deigo、

    选中后、我们遵循 PCM3070 EVM 连接流程(参见图1)

    我们的 D2 亮起、这意味着硬件可以正常工作、但仍然看不到 USB 硬件(参见图2)

    此致、

    LIN