This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M AGL 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/794195/tas5805m-tas5805m-agl-issue

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

你(们)好,先生

现在 、我们 的客户 使用 TAS5805M EVM 可以使用 AGL 来控制音频信号振幅、但是、它不能用于控制 其平台中的音频振幅 使用代码编码 导出 EVM;   如下代码,请 帮助检查并提供相同的建议、tks!e2e.ti.com/.../amp_5F00_tas5805m.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren,

    在我这边、我建议您检查您是否可以满足我们的上电序列要求。 请参阅数据表的第43页。 请注意三点;

    • I2S (LRCLK 和 BCLK)需要在 PDN=1后延迟5ms 后保持稳定;
    • 当.h 文件中的所有 I2C 命令被写入 TAS5805时、I2S (LRCLK 和 BCLK)需要保持稳定;
    • 在.h 文件中、器件稳定存在5ms 延迟。 请在您的代码中实现它。

    之后、您将看到 DRC 正常工作。

    此致。

    Alix Wan。