This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PWM 频率

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793723/tas5825m-pwm-frequency

器件型号:TAS5825M

您好!

一位客户询问了有关 TAS5825M 的问题。
在电气特性中、扬声器放大器的开关频率被指定为典型值384kHz 或768kHz。
PLL 中生成的这个频率是否通过 SCLK 输入提供 DSP 时钟和 DAC 时钟?

此致、
Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akio、

    TAS5825M 具有基于 SCLK 的内部 PLL、可为 DSP 提供时钟、还具有用于 PWM 开关的斜坡发生器。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew 和 San、

    感谢您的回答。

    此致、
    Akio Ito