This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760L:SPK_SD 和取消静音之间需要延迟

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793933/tas5760l-the-delay-need-between-the-spk_sd-and-unmute

器件型号:TAS5760L

大家好、

我的客户遵循数据表中的顺序。

但是、当它们拉高并拉低 SPK_SD 引脚时、会有一些尖锐的声音。

我们怀疑这是因为在拉 SPK_SD 和取消静音通道之间可能需要延迟、同时使通道静音并将 SPK_SD 拉至低电平。

您能否帮助评论可能的原因并帮助检查是否需要延迟?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    我认为包括 SPK_SD 和 OUTPUT +/-波形在内的示波器将有助于我们了解这种异常情况。
    与往常一样、TAS5760将在取消静音/静音操作后进行斜升和斜降控制。 因此、我建议您捕获范围
    并进行一些分析。

    如果您认为添加一些延迟可能有助于解决此问题、请进行测试。 我将帮助您利用自己的示波器进行分析。


    此致、
    Alix Wan。