This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:释放/reset 后 PWM 开关不能#39;t 启动的问题

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3221EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793415/tpa3221-issue-that-pwm-switching-doesn-t-start-after-reset-is-released

器件型号:TPA3221

您好!

如果在 TPA3221正常工作时将/RESET 置为低电平、则在斜降完成后、输出 FET 将进入高阻态。 然后、如果/RESET 在短时间(~1秒)内被置为低电平并且/RESET 被立即释放、TPA3221无法返回正常模式并且 PWM 输出的切换不会启动。
那么,你有没有经历过这样的经历?
使用 TPA3221EVM 时、无法重现相同的症状。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡托、

    Robert 将很快跟进 TPA3221相关问题。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sadanori-San、

    这很奇怪。 您是否确认过、当/Reset 引脚被拉高时、它实际上会变为高电平或仍然被拉低? 您说这是一个客户电路板。 向我们展示原理图可能会帮助我们进行调试。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert - San、

    感谢您的快速回复。

    我可以通过电子邮件或私人邮件共享原理图,您可以方便地联系我吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sadanori、

    是的、让我们离线继续。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert - San、

    感谢你的答复。

    我将通过私人消息与您联系、并在稍后与您分享原理图。

    此致、
    加藤