This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:数据表中 TAS5805M 的输出电感建议值和 PBTL。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791813/tas5805m-which-recommended-value-of-output-inductance-with-pbtl-for-tas5805m-in-datasheet

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

尊敬的 Sirs:

我当天提出了同样的问题。
不过,我想再问一次,因为答案是不够的。

我已经了解 D 类 LC 滤波器设计器。

我的问题不是如何决定 L
为什么电感值因同一数据表中的描述而异?

第22页:4.7 μ H

第83页:10uH

4.7uH 也用于数据表和 EVM 的测量条件

请告诉我推荐的值。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、对于384KHZ、建议使用10uH。 较大的电感器是更好的选择。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    感谢你的答复。

    我认为 L 的建议值在调制模式中是不同的。
    如果是、由于调制模式为1 SPW 模式、Fsw 的测量数据是否= 576kHz、L = 4.7uH?
    在 BD 模式下、它被认为是10uH。
    是这样吗?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe、

    电感器选择与特定的用户情况密切相关。 有关磁珠和电感器值选择指南、请参阅 TAS5805数据表10.2.1.1。

    RDGS。

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、

    哈塞伯