This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:有关 PCM5121处理流程的应用问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793961/pcm5121-application-issue-about-pcm5121-processing-flow

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件: PCM5142

你(们)好

我的客户在新设计中使用 PCM5121、他们有几个问题需要您的帮助。

  1. PCM5121内部处理流程组件是否固定、不能通过拖放 GED 进行更改? (例如,我是否可以修改以将音量控制模块放在 DRC 模块前面? ROM 默认设置是将音量控制置于 DRC 模块的后面。)
  2. 在处理流配置后、如何从 GDE 生成代码?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    PCM5121中的 ROM 处理流程是完全固定的。 块的顺序不能更改。 只有 PCM5142/5242能够灵活处理流程。
    使用 PCM5121可以通过两种方法来实现流程。 首先、您可以使用 GDE 进行实验、然后执行寄存器转储、记录这些寄存器值、并在 MCU 开发中使用它们。 或者、在试验 EVM 之后、您可以只使用 GDE 来使用命令生成.cfg 或头文件。 第二个选项需要 GDE 的特殊版本、因为公共版本有一个错误、阻止了为 ROM 生成文件。 这只是 PCM512x 框架上的一个问题。 如果您承诺使用预设 ROM 处理流程、请发送电子邮件至 frost@ti.com、我可以让您访问特殊版本的 PPS (v6.0)。 此版本不公开、因为它仅支持 PCM512x 系列。

    谢谢、
    Paul