This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:CODEC IOVDD 设置与放大器;MCLK 输入范围

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792850/tlv320aic3100-codec-iovdd-settings-mclk-input-range

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

在我使用 TLV320AIC3100的最初开发过程中、我将使用19.2MHz 的 MCLK 输入频率和3.3V 的 IOVDD、这符合数据表及其功能的建议。 不过、在我的下一个设计阶段、我需要将 IOVDD 设置为1.8V。 在1.8V 等较低的 IOVDD 下、我是否仍然可以使用19.2MHz 的输入频率? 如果是、可能会产生什么影响、我应该注意什么?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo、

    对于1.8V 的 IOVDD、这不应该是一个问题。 对于 IOVDD = 1.8V 的任何相关限制、我将联系设计团队

    此致、
    -Steve Wilson