This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:DRC 功能问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793897/tas5731m-drc-function-question

器件型号:TAS5731M

大家好、

我注意到 TAS5731M DRC 功能只有两个区域、我想知道这是否与 AGL 完全相同?

此外、客户发现如果使用某种类型的输出电感器、可能会发出吱吱声、您是否对应选择哪种类型的电感器来避免吱吱声有一些建议?

谢谢!

乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRC 支持动态范围扩展和低音增强。 AGL 几乎就像音频频带上的限幅器。 它们具有不同的设计。

    对于您谈到的吱吱声、它可能来自电感器本身。 您可以选择我们在 EVM 上使用的类似电感器。