This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:请求 TAS5825 32KHz 采样率支持

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793424/tas5825m-asking-for-the-tas5825-32khz-sampling-rate-support

器件型号:TAS5825M

大家好、
对于 tas5825 32KHz 采样率、是否自动检测且无需设置寄存器?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH,

    TAS5825支持32kHz 的频率。 请使用"作为输入"、然后在 GUI 中选择32KHz 输入采样率。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alix、
    感谢您的反馈。

    是否有寄存器需要配置 TAS5825?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    支持32k SR 无需特定寄存器。 TAS5825M 可自动检测输入采样率。

    需要注意的一点是、PPC3基于48K/96k 基频配置 EQ 参数、这意味着32k 输入在使用 EQ 相关功能时会发生频率偏移。

    RDGS、
    Matthew