This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:在工艺流程中实施 VU 仪表?

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792615/pcm3070-implement-vu-meter-in-process-flow

部件号:PCM3070

大家好、

我需要在 PCM3070设计中实施 VU 仪表、并且我正在尝试使用峰值检测器来实现它。 但是、我无法确定应该读取哪些寄存器来获得输出电平。

您对如何实现此目标有什么建议吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    下面的处理流程快照显示了频谱分析仪的示例用法。 频谱分析仪 spectrana_1和 spectrana_14测量10个 Biquad 定义的10个不同频带中的功率。 而频谱分析仪 spectANA_15测量平均信号功率、因此用作 VU 计量表。

    放置在 I2C 存储器中的频谱分析仪的输出。  "属性"面板中的组件接口列出了用于读取频谱分析仪输出的 I2C 手册、页面和寄存器。 第一个频带输出在"组件接口1"中可用、第二个频带输出在"组件接口2"中可用、依此类推。

    此致、

    Diljith M. Thodi