This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:RC 无源低通滤波器

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221EVM, TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793343/tpa3221-rc-passive-low-pass-filter

器件型号:TPA3221

您好!

RC 无源低通滤波器应用于 TPA3221EVM 上的输入级、您能不能告诉我是否有必要?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡托、

    Robert 将很快跟进 TAS3221重新提出的问题。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢你的答复。

    我很期待听到罗伯特·桑的讲话。

    此致、
    加藤

    kato-s@macnica.co.jp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sadanori、

    输入端的 RC 低通滤波器绝对有意义。 它们有助于防止杂散电容将杂散噪声耦合回输入。 我不会忽略它们。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您的评论。

    如果应将 RC 低通滤波器应用于 TPA3221的输入级、则应在 TPA3221数据表中提及此内容、因此我想知道不提及此内容的原因。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sadanori、

    在音频信号路径中的多个位置进行无源低通滤波是一种良好的设计实践。 在扩展的专业音频混合控制台中、您有时可以在每个运算放大器级看到它。 但实际上不需要它。 它只能提高性能。 在这里、它是相同的、它提高了性能。

    在该 EVM 中、输入信号线似乎比平常长得多。 这使得信号线路更容易受到电容杂散耦合的影响。 这可能是此处添加 RC 低通滤波的原因。

    我的音频电路中总是有很多无源带通滤波、即使有人说它是超频滤波。 但它使我能够实现非常专业的性能。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您提供信息。

    我也同意你的意见。

    此致、
    加藤