This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3104:TLV320AIC3104的两个输入通道声音不同

Guru**** 2563330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792017/linux-tlv320aic3104-the-two-input-channels-of-tlv320aic3104-sound-different

器件型号:TLV320AIC3104

工具/软件:Linux

输入通道2听起来正常、但通道1听起来很小。

我尚未找到有关配置和解决方案的解决方案,希望您能帮助我了解问题是什么,可以解决什么。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    您将需要提供有关器件配置的更多信息、器件原理图会有所帮助。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve
    之前、我将寄存器19、22设置为0x04、通道1为静默状态、然后将寄存器19、22设置为0x84、声音变为正常状态。但当我查看文档时、文档显示 TLV320AIC3104输入通道将设置为单端输入、 现在我要将其设置为全差动模式、它起作用了、为什么?我希望您能帮我、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我还有一个问题,希望大家能帮我答。我想设置寄存器来控制音量,就像电脑音量0没有声音一样,100是最大的效果,但我不知道哪个寄存器有这样的功能, 希望您能给我一些参考提示、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    关于 SE 差分的问题有太多未知变量无法回答。 您使用的是 EVM 还是您自己的电路板? 您可以共享原理图吗?

    关于音量控制、PGA 增益(用于输入)由 PAGE 0寄存器15 (左 PGA)和16 (右 PGA)控制

    DAC 的音量控制可以通过两种方式进行设置、

    1、左通道、右通道相连。 (左侧音量始终等于右侧音量)
    寄存器41应设置为0x02这会将右侧 DAC 音量链接到左侧 DAC 设置。
    寄存器43 -这是左侧 DAC 音量控制寄存器 D7 = MUTE EN/DISABLE 和 D0-6 = GAIN。 有关增益设置、请参阅数据表中的表51

    2.左右声道具有独立的音量控制
    寄存器41可以保留为0x00

    寄存器43控制左侧 DAC
    寄存器44控制右侧 DAC

    希望这能澄清。 让我了解一些有关输入配置的更多信息、我相信我们可以找到答案。


    此致、
    -Steve Wilson