This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否具有带 AGC 的2*10W 音频放大器

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793357/does-ti-have-2-10w-audio-amplifier-with-agc

主题中讨论的其他器件:TAS5805

尊敬的 TI 团队:

您能否推荐音频放大器?           

我的客户要求:

1\ 输出功率:2*10W

 2\ 、具有 AGC (自动增益控制)、THD + N@1kHz<1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amy、

    当然是的。 我们建议将音频放大器放置在受输出功率限制的位置、因为在播放音乐时、输出功率的裕度始终意味着更好的热条件和更高的动态范围。

    我们推出了具有高级 DSP 处理和良好音频性能的全新 TAS58xx 系列器件。 建议您可以使用 TAS5825和 TAS5805开始学习。

    此外、您还可以向我们发送电子邮件(matthew-miao@ti.com)、了解详细的业务背景、以便进一步讨论。

    RDGS、
    Matthew