This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5715EVM:当我们使用 TAS5715 EVM 板发出音调时、调谐后、L 沟道的声音将逃逸到 R 沟道、R 沟道的声音也将进入 L 沟道。TAS5715是否可以调谐单个通道?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5715, TAS5713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788516/tas5715evm-when-we-use-tas5715-evm-board-to-tone-after-tuning-up-the-sound-of-l-channel-will-flee-to-r-channel-and-the-sound-of-r-channel-will-also-run-into-l-channel-can-tas5715-tune-a-single-channel

器件型号:TAS5715EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5715TAS5713

当我们使用 TAS5715 EVM 板发出提示音时、           
 发现、如果 L 信道调谐为与 BQ3高音、 则使用 BQ4将 R 信道变为低音           
 调谐后、L 信道的声音将逃逸到 R 信道、而 R 信道的声音也将流入 L 信道。  如何解决此问题?            
TAS5715可以调优单个通道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克拉克、阿利克斯正在进行测试、他将在明天回到办公室时跟进您的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark、

    您能否向我们发送配置文件、以便对 EVM 板进行进一步分析?
    很难用描述来判断和调试。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    !! TAS5713的 I2C 配置文件
    X1B 00
    X1B 00
    X03 80
    X11 77
    x12 7F
    X13 77
    X14 7F
    X1C 07
    X0A 30.
    X0E F1
    X00 6C
    X50 0F 70 80 00
    X25 01 02 13 45
    X70 00 80 00 00
    x74 00 80 00 00
    X46 00 02 00 20
    X05 40.
    x73 00 55 8C 4C
    X72 00  00 00 00
    X77 00 35 FA 27
    X76 00  00 00 00 00
    X56 00 40 00 00
    X57 00 02 00 00
    X40 16 B2 00  16 B1 FF FF FF
    X3B 00 01 00  00 7F 00 00
    X3C 00  01 00 FF  FF F0  
    X43 16 B2 00  16 B1 FF FF FF
    X3E 00  01 00  7F FF 00
    X3f 00 08 00  FF F8 00 00
    X51 00 80 00  00 00 00 00  00
    X52 00 80 00  00 00 00 00  00
    X59 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00
    X5D 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00
    X29 00 41 F4 89 0F 7C 16 EE 00 41 F4 89 00 63 D4 B0 0F DC 02 8C
    X2A 00 41 F4 89 0F 7C 16 EE 00 41 F4 89 00 63 D4 B0 0F DC 02 8C
    X2B 00 69 6D DB 0F BD 29 1E 00 1C 3F E8 00 42 D6 E2 0F FA 52 3C
    X2C 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00
    X2D 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00
    X2E 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00
    X2F 00 80 00  00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00  00 00 00 00
    X30 00 7F 2C 58 0F 01 A7 50 00 7F 2C 58 00 FE 57 52 0F 81 A5 F2
    X31 00 7F 2C 58 0F 01 A7 50 00 7F 2C 58 00 FE 57 52 0F 81 A5 F2
    x32 00 0A 81 FF 00 15 03 FE 00 0A 81 FF 00 85 65 42 0F D0 92 C1
    X33 00 80 59 44 0F 03 B4 A3 00 7C 05 1B 00 FC 4E 24 0F 83 A4 67
    X34 00 7C 57 6F 0F 10 E7 1E 00 72 F0 AC 00 EF 18 E2 0F 90 B7 E4
    X35 00 7B 2A DD 0F 22 50 8C 00 63 BD 31 00 DD AF 74 0F A1 17 F1
    X36 00 66 E3 3D 0F 6C 4A 3B 00 34 6C 83 00 93 B5 C5 0F E4 B0 40
    X07 FF
    !! I2C 诊断
    X05 00 e2e.ti.com/.../0315EQ.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的配置文件是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 TAS5715配置文件。
    您能帮我分析和查看问题吗? 谢谢!

    !! TAS5713的 I2C 配置文件
    X1B 00
    X1B 00
    X03 80
    X11 77
    x12 7F
    X13 77
    X14 7F
    X1C 07
    X0A 30.
    X0E F1
    X00 6C
    X50 0F 70 80 00
    X25 01 02 13 45
    X70 00 80 00 00
    x74 00 80 00 00
    X46 00 02 00 20
    X05 40.
    x73 00 55 8C 4C
    X72 00 00 00 00
    X77 00 35 FA 27
    X76 00 00 00 00 00
    X56 00 40 00 00
    X57 00 02 00 00
    X40 16 B2 00 16 B1 FF FF FF
    X3B 00 01 00 00 7F 00 00
    X3C 00 01 00 FF FF F0
    X43 16 B2 00 16 B1 FF FF FF
    X3E 00 01 00 7F FF 00
    X3f 00 08 00 FF F8 00 00
    X51 00 80 00 00 00 00 00 00
    X52 00 80 00 00 00 00 00 00
    X59 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    X5D 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    X29 00 41 F4 89 0F 7C 16 EE 00 41 F4 89 00 63 D4 B0 0F DC 02 8C
    X2A 00 41 F4 89 0F 7C 16 EE 00 41 F4 89 00 63 D4 B0 0F DC 02 8C
    X2B 00 69 6D DB 0F BD 29 1E 00 1C 3F E8 00 42 D6 E2 0F FA 52 3C
    X2C 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    X2D 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    X2E 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    X2F 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    X30 00 7F 2C 58 0F 01 A7 50 00 7F 2C 58 00 FE 57 52 0F 81 A5 F2
    X31 00 7F 2C 58 0F 01 A7 50 00 7F 2C 58 00 FE 57 52 0F 81 A5 F2
    x32 00 0A 81 FF 00 15 03 FE 00 0A 81 FF 00 85 65 42 0F D0 92 C1
    X33 00 80 59 44 0F 03 B4 A3 00 7C 05 1B 00 FC 4E 24 0F 83 A4 67
    X34 00 7C 57 6F 0F 10 E7 1E 00 72 F0 AC 00 EF 18 E2 0F 90 B7 E4
    X35 00 7B 2A DD 0F 22 50 8C 00 63 BD 31 00 DD AF 74 0F A1 17 F1
    X36 00 66 E3 3D 0F 6C 4A 3B 00 34 6C 83 00 93 B5 C5 0F E4 B0 40
    X07 FF
    !! I2C 诊断
    X05 00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    在我们在另一篇文章中讨论类似问题时、我将关闭这篇文章。