This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:如果输出电缆小于30cm、能否移除输出电感器

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790486/tpa3118d2-can-the-output-inductor-be-removed-if-the-output-cable-is-less-than-30cm

器件型号:TPA3118D2

我将使用 TPA3118对放大器进行调音、该放大器放置在扬声器附近。 由于输出电感器会带来更大的失真、 因此能否移除输出电感器和电容器? 这会提高扬声器的性能吗?(我知道这可能会将500kHz 的无线电辐射到空气中、但我对声音质量的关注程度越高。)

此外、数据表仅显示400kHz 下的性能、但如果将频率设置为1200khz、高频性能是否会更好? (e.x。 6kHz 下的 THD 是否会下降?)

最后、我想问为什么6kHz 时的频率最高、甚至高于15kHz。

感谢您的患者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢伊

    失真来自两个部分:器件和电感器。 通常、器件 THD 占主导地位。 您可以移除 LC 以获得更好的 THD。

    频率越高、THD 越好。

    6kHz 最高的原因是:在 D 类放大器测试中应用20kHz AES17滤波器、这是 AES 指定的测试方法。 对于15KHz、第三谐波被滤除、因此15KHz 看起来很好。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、15KHz 确实很好、因为对于人耳来说、45KHz 是可以听得到的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的完美答案。 因为更高的芯片频率可以带来更好的声音。 例如、1200khz AM0 AM1 AM2的代码是001、数据表显示连接到 GND 意味着0、但如何让 AM 端口为1? 它能否直接连接到 VCC24V? 或者、如果 AM 端口空闲(既不连接 GND 也不连接 VCC)、它是否也会代表"1"?
    您能否在其他频率提供相关图形? 例如、1200khz 时的图形(数据表仅显示400kHz 时的图形)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请通过搜索"am"来参考数据表、您将获得所有这些答案。

    此致、
    Alix Wan。