This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1671:RIRO?

Guru**** 2513165 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792963/opa1671-riro

器件型号:OPA1671

,OPA1671 μ A、数据表显示 IC 是轨到轨输出

但请查看图。Vs=±2.5V、但输出电压为±2.7V、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    感谢您的发帖。 我将对此进行研究并返回给您。

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我刚才确认这是数据表中的错误、并将进行修订。 曲线应仅按预期达到2.5V。

    感谢您将此事提请我们注意!

    Tamara