请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5424C-Q1 TJ 的 ℃最大额定值变为150 μ F。
℃、TOTSD 的℃为136 μ A - 168 μ A。
TOTSD ℃150 μ A 以上的位置、IC 本身可能会达到击穿电流。
请告诉我、当我℃TJ=150 μ s 而没有立即达到击穿时、IC 本身的行为。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TJ 的 ℃最大额定值变为150 μ F。
℃、TOTSD 的℃为136 μ A - 168 μ A。
TOTSD ℃150 μ A 以上的位置、IC 本身可能会达到击穿电流。
请告诉我、当我℃TJ=150 μ s 而没有立即达到击穿时、IC 本身的行为。
提前感谢您。
Murakami-San、
TAS5424C-Q1在系统达到关断温度(OTSD)之前向其提供多种级别的过热警告(OTW)。 我们希望系统设计人员利用 OTW 信息并在器件达到 OTSD 之前调整系统级别。 我们提供 OTW、以便可以调节系统、并且不会向终端用户关断声音。 我们针对恶劣条件提供 OTSD。 是的、我们允许 温度超过150°C。 我们已对超过150C 的器件至 OTSD 进行了全面评估。 我们希望客户将系统设计为使 TAS5424C-Q1永远不会达到150C、放大器不会关断并提供糟糕的最终用户体验。