This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1有关数据速率的问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101-Q1, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793171/tlv320adc3101-q1-question-about-data-rates

主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101-Q1CC1350


大家好、我正在考虑在低于1GHz 频带中进行数字音频无线传输项目。 第一步是将模拟音频转换为数字、我看到这个编解码器 TLV320ADC3101-Q1。

如果我以44.1kHz 的频率采集样本、并且转换分辨率为24位、那么我的数据速率为1058.4kbps、那么我的问题是数字音频数据是否被压缩以及压缩的量。 因为我必须将其发送到收发器。 我在其中看到一些收发器、例如 CC1350、它允许我使用2GFSK 调制在779MHz 至930MHz 的频带内传输500kbps 的数据、但我不知道此转录器是否适合此项目。

我看到的是用于专业无线音频系统的 MLX2571、但我找不到任何有关数据速率的信息、我不知道 TI 是否有适用于此产品的开发软件。

我在这里询问这个项目的信息和指导、如果我必须对他有一个更复杂的愿景的话。

谢谢、我正在等待回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agustin、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    ADC3101是我们最受欢迎的音频 ADC 之一、因此您可以很好地采集模拟音频。

    为了为您的项目的通信部分获得更好的解决方案、我建议您将问题发布到 E2E 的低于1GHz 论坛中、我的其中一位同事在这些器件上的专家将帮助您确定最适合您的应用的部分。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师