This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1807:到微控制器的 SPI 连接

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792228/pcm1807-spi-connection-to-a-microcontroller

器件型号:PCM1807

我和我的高级设计团队正在使用 PCM1807 ADC 通过 SPI 向微控制器"馈送"数字信号(PMC1807将充当从器件)、但我们有一些问题。 ADC 上的 MS 引脚似乎是"从器件选择引脚"、MD 引脚是"错误"、MC 将只是从 MCU 馈送的系统时钟。 但是、我们不确定 PCM ADC 上的引脚7-9。 7和8似乎只是连接到与 MC 引脚相同的 MCU 馈送系统时钟? 引脚9 (DOUT)是否会连接到 MCU 本身(不是 SPI 通信的一部分)? 欢迎您提供任何帮助、因为我们对布局感到相当困惑!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    欢迎参加 e2e 论坛!

    至于 SPI 接口、请参阅 DS 的"SPI 串行控制端口用于模式控制"部分、其中介绍了 SPI 串行控制端口的功能。

    MS (引脚12)被保持在一个逻辑-1状态直到一个寄存器被写入。 为了启动寄存器写入周期、MS 被设定为逻辑0。 然后、MC (引脚11)上提供16个时钟、对应于 MD (引脚10)上控制数据字的16位。 在第16个时钟周期完成后、在写入操作中、数据被锁存在已索引模式控制寄存器中。 要写入后续数据、必须将 MS 设置为1次。

    有关更多详细信息、请参阅图29 (如下所示)-

    此致。
    Ravi