This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221无法正常工作

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791229/tpa3221-tpa3221-is-not-working

器件型号:TPA3221

大家好、

我遇到了音频放大器 TPA3221的问题。 我已经使用此 IC 设计了一个简单的 PCB、但它不起作用、我不知道原因。

有人可以帮助我了解为什么没有输出信号吗?

我将发送原理图。

Thankse2e.ti.com/.../amplificador.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Robert 将很快跟进 TPA3221已重新定位的问题。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5993662:

    我注意到、默认情况下、您将复位引脚保持悬空状态。 复位引脚为低电平有效、因此复位至少需要连接一个上拉电阻器。 我建议尝试连接一个、看看输出是否开始播放音频。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Robert

    我尝试过你的食,但没有结果。

    我的原理图中还有其他可能出错的东西吗?

    静音引脚电路会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5993662:

    MUTE 引脚或 RESET 引脚是否被拉至低电平?

    此致、
    Robert Clifton