This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MDCAEVM:PurePath 3可用应用程序未显示#39;t 显示软件何时安装在 MAC 中(在 Windows 中正常)

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792609/tas5766mdcaevm-purepath-3-available-apps-don-t-show-when-software-is-installed-in-mac-ok-in-windows

器件型号:TAS5766MDCAEVM

大家好、 我们在 MAC 上遇到了 PurePath 3问题、即使在登录并连接了放大器 EVM 之后、也无法显示可用的应用。 操作系统版本为 macOS 10.11.6。

当安装在 Windows 中时、它可以工作、但驾驶员不断切入和切出 、导致音频从放大器切换到本地扬声器、因此无法使用。

有人知道如何让应用  程序在 MAC 中显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户好!

    我们将在向您更新之前与软件团队进行核实。
    至于 Windows 中报告的问题、我觉得很奇怪、因为它在我的一侧的 Windows 7和 Windows 10上都能正常工作。 您能否重新安装 PPC3平台并检查 AGAIN?注意,应将 TI EVM 设置为默认值。


    顺便说一下、您来自哪个国家/地区。 我在您所在时区的同事将为您提供进一步支持。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Windows 中重新安装应用程序是有效的-谢谢。

    我来自加拿大渥太华