This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:铁氧体磁珠器件型号、用于 TAS5825M 无电感器运行、并且有可能与不支持无电感器的 D 放大器实现无电感器运行

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/793026/tas5825m-ferrite-beads-part-for-tas5825m-inductor-free-operation-and-the-chance-of-inductor-free-operaiton-with-d-amp-which-unsupported-inductor-free

器件型号:TAS5825M

您好、专业人士、

我在下面的 E2E 主题中询问了无电感器运行情况、并收到了有关这方面的2个新问题。

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/792449

首先、您能否提供已确认通过 PE EMI 测试的合适铁氧体磁珠的器件型号?

第二、使用未通过无电感器认证的 D-AMP 时、是否存在无电感器运行的机会?

这个问题来自客户、如果不支持的原因是没有得到确认、则客户猜测可能会在不支持 D-AMP 的情况下实现无电感器运行。

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuki-San、

    TI 标签上的无电感器放大器具有先进的 EMI 降低技术、例如扩频调制、去相和边沿速率控制、可确保在 EMI 标准测试期间有足够的裕度。

    另一方面、EMI 结果也被高度地重新调整为系统电源质量和 PCB 布局设计、我们不接受不支持的 D 放大器将有足够的裕度来通过 EMI 测试。

    对于推荐的磁珠、请给我发送电子邮件(matthew-miao@ti.com)、然后我们将提供经过验证的磁珠。

    RDGS、
    Matthew