This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:输出电压升高和噼啪噪声

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792343/tas5766m-output-voltage-increase-and-pop-noise

器件型号:TAS5766M

 TAS5766M 的一部分 出现问题、请参阅下面的内容。

【条件】

低音扬声器采用・Ω 单声道 BTL

・OUT+和 OUT-:两个都为9V

【问题】

・在经过的时间上、OUT+/-发生差异并增加。

当 OUT+/-达到2V 时、/FAULT 检测和输出关闭。

・1秒后/故障检测、检测被取消并正常运行。

但很快、OUT+/-会出现增加和输出关闭的情况。

⇒输出开/关周期大约为1秒、

・这些功能(开/关)会提示持续杂音。  

・ ℃TAS5766M 的℃温度、结果为62.63 ̊ C (Ta:25 ̊ F)

冷却 TAS5766M 时、输出目前正常、但温度升高时再次出现问题。

顺便说一下、当正常 IC 加热高温、但问题未发生时。

・输出波形低于;

・正常运行(OUT-看起来不重叠、电压与 OUT+相同)

・操作有问题

【问题】

①I 认为发生/故障的原因是 OUT+/-增大过流事件不同、是不是正确的?

(__LW_AT__/故障功能正常工作?)

如果有其他原因、请告诉我。

②What 是否有可能增加 OUT+和 OUT-取决于温度?  

“在世界③Is 也有同样的问题吗?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、Matthew 将为您提供支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦-圣

    感谢您的回复、
    我期待 Matthew 和 San 的任何更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    您能否分享此项目的原理图? 我想检查扬声器连接的连接以及故障可以自动恢复的原因。

    也许我们可以使用电子邮件(matthew-miao@ti.com)进行详细的机密性 schamatic 说明。

    RDGS、
    Matthew