This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:音频论坛

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792832/tpa3138d2-audio-forum

器件型号:TPA3138D2

尊敬的 Sirs:

我有疑问。

在 tap3138d2的数据表中、

"PSRR"被描述为电源纹波抑制。
在条件列中、1kHz 时的纹波为200mVpp、
它被描述为增益= 26dB、输入与 GND 交流耦合。
我认为这是第8章中的"kSVR"。 以下应用手册的电源抑制。
是这样吗?

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/sloa068/sloa068.pdf

请告诉我上述问题。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshiki、

    你是对的。 通常、数据表 PSRR 是 kSVR @《音频功率放大器性能测量指南》的典型值。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew 和 San、

    感谢您的快速回复。
    我明白了。

    此致、
    哈塞伯