请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:TAS2505-Q1、 TIDA-01529、 TAS2505EVM
大家好、
我的 TAS2505-Q1应用是不带 MCLK 的 I2S 从器件。 根据手册的建议、时钟参数为:
- BCLK = 1.536MHz (=PLL_CLKIN)
- R*J.D/P = 4*14.0/1 (R=4、J=14、D=0、P=1)
- CODE_CLKIN = PLL_CLK = 86.016MHz
- NDAC = 2、DAC_CLK = 43.008MHz (远高于 EVM 6.144MHz)
- MDAC = 7、并且 DAC_MOD_CLK = 6.144MHz
- DOSR = 128、DAC_FS = 48kHz
我的电源配置使用5V SPKVDD 为 DVDD 和 AVDD 生成内部 LDO 1V8、并使用外部3V3生成 IOVDD。
我已经检查了手册中每个公式列表中满足的参数、但我仍然有一些问题:
- PLL“R”范围是多少? 1~4 Ω 还是1~16? 在数据表中、它是不规则的。
- “DAC_CLK”的用途是什么? 它只是一个 BDIV_CLKIN 的时钟源吗?
- 什么是"BDIV_CLKIN"? 如果我没有时钟输出、我是否有必要这么做?
- 当 I2S 接口关闭但寄存器未复位时、会发生什么情况? 我是说、处理器的 I2S (BCLK\WCLK\DATA)并不总是馈送到 TAS2502-Q1中、我是否应该在每次 I2S 关闭时执行断电序列? 还是将配置保留到下一个 I2S?
- EVM 默认 D 类回放示例对我来说有点不同和奇怪、尽管它适用于 EVM。 请为我检查一下。 作为附件。 (寄存器中的某些参数是保留的、但示例配置会尝试在其上写入值。 即 PAGE 0、寄存器0x3F、D3-D2。 示例写入值0xB0、但我认为0xB4是正确的)
- 寄存器1第1页中的“主参考”是什么?
- EVM 的原理图是将 LDO_SEL 连接到 SPKVDD、但示例将 LDO 选择 D0 (寄存器2、页1)写入0 (LDO_SEL 引脚为低电平)。 虽然 EVM 仍然可以工作、但值应为1 (LDO_SEL 为高电平)、我对吗?
e2e.ti.com/.../ClassD_5F00_playback_5F00_example.cfge2e.ti.com/.../PGWW20_5F00_ClassD_5F00_playback.cfg