This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:是否有最新版本的 PPC3?

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792103/ccs-is-there-is-latest-version-of-ppc3

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我的客户询问 PPC3是否有最新版本?

如果已发布、请提供链接、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 PPC3?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我进行了一些谷歌搜索、我认为您可能是指 Pure Path Console。 在 Code Composer Studio 论坛中、我们无法为您提供帮助。 我将看到我是否可以将该主题移至相应的论坛。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    很抱歉让人困惑、您能帮助连接正确的方向吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我们的团队您要访问哪个 PPC3器件?

    转至以下链接以检查您已批准的 GUI: webhub.itg.ti.com/.../home.tsp

    如果尚未提供、您可以提供注册的 TI.com 电子邮件地址以应用对应的器件 PPC3。

    此致
    Linda