This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:LEFT_LOP/M 电源状态

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792052/tlv320aic3109-q1-left_lop-m-power-status

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

你好

我有一个电路板、该电路板配备了主机处理器(STM32F413)和 TLV320AIC3109-Q1编解码器。 这些偏离线通过 I2C 进行通信可以正常工作。 我可以读取和写入寄存器。

我无法理解如何为 LEFT_LOP/M 加电 我已经查看了所有寄存器、并且没有看到为其加电的特定位。 每当我读取 LEFT_LOP/M 电源状态(来自寄存器86或寄存器94)时、它始终返回0 -它未加电。  

为 ADC 和 DAC 上电正常、因为读回它们各自的状态返回1。  

我是否应该采用任何特定的方法来为 LEFT_LOP/M 加电?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl、

    这是数据表错误。 D0不是电源状态引脚、它是电源控制引脚、它是 R/W 我正在为整个器件系列进行数据表更新以更正此问题、但遗憾的是、更新已延迟。

    如果要为左右_LOP/M 输出加电、D0必须为"1"

    左侧和右侧 LOP/M 输出的电源状态在寄存器94上。

    此致、
    -Steve Wilson