This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:电源定序- IOVDD 在 AVDD 和 DRVDD 之后出现

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792182/tlv320aic34-power-sequencing---iovdd-coming-up-after-avdd-and-drvdd

器件型号:TLV320AIC34

大家好、

我的客户正在查看 TLV320AIC34并对电源定序有疑问。

我们看到数据表建议使用以下加电序列:IOVdd->AVDD/DRVDD->DVDD。

客户希望按以下顺序加电: AVDD、DRVDD (同时加电)-> IOVDD、DVDD (同时加电)。

数据表显示该器件对电源定序具有极高的耐受性、因此我们将尝试更好地了解上述定序是否有效以及该定序涉及多少风险?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joey、

    这应该是正常的、在 AVDD/DRVDD 加电和 IOVDD、DVDD 加电之间、AVDD 到 IOVDD 会有一些泄漏、最好将 IOVDD 和 AVDD/DRVDD 之间的差值保持在最小值。 这不会损坏器件、但泄漏电流可能会导致 AVDD 的电流消耗高于预期。 我们不会真正确定泄漏的规格、因此我无法很好地了解该电流的高水平。

    另一个需要注意的问题是、RESET 引脚必须保持低电平、直到所有电源都稳定。

    此致、
    -Steve Wilson