This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864-Q1:外部放大器的音频输入

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, PCM1864-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791675/pcm1864-q1-audio-input-from-external-amp

器件型号:PCM1864-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1864

。 大家好、

 

您能回答一些问题吗? 客户计划实施系统、以重新放大来自外部放大器的音频。 因此 ,他们正在为以下配置寻找合适的解决方案。

 

  :外部放大器(2通道差分:音频 FF+/-、音频 FR+/-)->运算放大器(轨到轨)-> PCM1864 -> DSP

  :音频+/-正常输入范围:0 ~14.4V

 

问题:

系统是否需要轨到轨运算放大器? 如果可能、您能否推荐合适的运算放大器?

2.是否可以 将外部放大器信号直接连接到 PCM1864 (或 PCM186x?) 没有运算放大器?

3.您是否有任何参考设计?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    就 PCM186x-Q1而言、差分模式下的最大满量程电压输入为4.2Vrms。 因此、您将无法将外部放大器信号直接连接到器件。  

    我并不完全清楚客户的要求是什么...他们不需要仅使用 ADC 来重新放大外部放大器的输出。 您能否解释一下他们为什么需要在外部放大器之前使用 ADC?  

    一旦您澄清了整个系统的详细信息、我就可以查看此处适用的任何参考设计、我们也可以从此处开始。 谢谢!

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    感谢您的评论。 它是低频率应用。 使用低音炮的应用程序。

    由于外部放大器(或 AVN)的输出为0~14.4V、您能否为输入 PCM1864-Q1推荐合适的衰减器、而不是运算放大器?

    谢谢、
    Sam Lee