This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49724:输出无法正常工作

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790452/lme49724-output-not-functioning

器件型号:LME49724

您好论坛、

我将此差分放大器用作 X5电流感应放大器、但输出存在问题。

放大器电路如下所示。   我有几个电路板刚刚组装好、但无法正常工作、我有一个电路板工作正常。  我已经验证 PCB 布局是否正确、并且所有电路板中的元件都是相同的。

在不能正常工作的电路板上、输出电压不会偏置为电源电压的1/2 (与一个功能电路板一样);它看起来是浮动的。

有人有建议吗?

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您是否尝试过具有相同结果的不同电源(台式电源、电池等)? Vocm 引脚上是否也观察到这种偏置变化?
    也许您可以在 Vocm 引脚上放置一个更大的电容器来改善 PSRR。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    我没有尝试过其他24V 电源、但我会。

    实际上、我已将0.1uF Vocm 电容器替换为1uF 电容器、但运行没有变化。 我还在 R33和 R43上添加了100pF 电容器、以防出现稳定性问题。 其他修改解决了该问题。 如果启用此部件、15mA 的电源电流与24V 电源配合使用将导致大约360mW 的功率耗散。 如果热特性与数据表相匹配、则结温将高于环境温度约18C。 但是、我在数据表中没有看到建议的 PCB 封装、而裸露焊盘的铜尺寸大约为建议封装尺寸的1/2。 但是、对于150C 的最大结温、我预计即使它的额定 Rthja 是两倍、结温也将比环境温度高36C (最高环境温度为35C 时为71C)、远低于最高环境温度。

    我在数据表中没有看到在什么条件下指定了 Rthja、但我假设它用于建议的封装。 通过 X 射线观察到器件下方的焊料有一些空洞、但少于25%。

    问题是、一旦部件首次加热、它将不再工作、我没有设备更换部件(即必须将其发送回 CM 以更换部件)。

    我有一个热像仪、在我首次加电时查看 PCB、看到该部件在大约一秒钟内升温(从外面不是很热、但可能比环境温度高10°C)、然后该部件立即冷却下来、不再工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    您是否有机会使用上述不同的电源进行测试?
    此外、您能否共享您的布局以便我们了解一下。 从您的描述中、似乎器件正在遭受某种程度的损坏、即使输入端没有信号、器件是否仍会发热?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    事实证明、问题很重要 。这是由于在测试 PCB 之前使用基于树脂的焊料和助焊剂进行焊接而导致的。  使用超声波清洗器清洁电路板后、放大器似乎至少可以在以前不工作的某些电路板上工作。

    我还注意到、我没有遵循数据表关于 PCB 封装的建议。  在电路板的下一修订版中、PCB 尺寸将如数据表中所示。

    感谢您花时间了解这一点。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    很高兴您发现问题的根源、并且您的设备现在工作得更好。
    感谢您向社区提供此类信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器